欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

成型产品脱模

  • 2022.03.10 15:15:26
  • 米思米
  • 1600

 在注塑成型加工中,必须确保成型产品可以从模具中取出。

 注塑成型加工的最大优点是可以无人化的进行量产加工,而如果成型产品残留在模具内,必须人工取出,则成型机必须始终配属工作人员,无法进行无人化加工,这会导致人事费用的上升。

 如果在成型产品留在模具中的情况下关闭模具,在最坏的情况下,可能会损坏型腔和型芯,从而导致重大经济事故。如果模具损坏,在大多数情况无法轻松修复。因此,必须调整模具,确保成型产品能够100%从模具中取出。

 那么,为什么成型产品会残留在模具中呢?成型产品残留在模具中的现象称为脱模不良。脱模不良的发生,是以下各种因素共同作用的结果。

(1)成型产品收缩

(2)成型产品的肉厚

(3)成型产品的内径

(4)成型材料的光滑程度

(5)型腔、型芯的表面粗糙度

(6)型腔、型芯的拔模倾角

(7)开模时的成型产品表面温度

(8)顶出速度

(9)顶出销的支数与配置

(10)成型产品的顶角形状

(11)成型产品与型腔、型芯之间的真空状态

(12)玻璃纤维等的配向

 

 在脱模不良已经发生时采取相关对策很难见到成效,因此在进行模具设计的初期就对此予以充分考虑非常重要。具体来说,关键之处在于,需要对成型产品的形状和材质、浇口位置、拔模倾角、成型产品的高度、侧抽芯滑块和斜导柱的配置、成型产品的肉厚等进行充分探讨,从而预测可能会发生脱模缺陷的位置。如果无法做出预测,就无法相应采取措施,因此充分理解过往的各种脱模不良样本和不良分析报告极为重要。

 也就是说,必须构建一套详尽的不良记录报告。类似于脱模不良这类因为多种因素交织而引发的缺陷,很难通过分析发现。经验丰富的设计人员可以通过隐性知识预见到脱模不良的发生,但如果没有足够的经验,就很难做到这一点,因此,需要系统性地积累准确记录不良现象的数据。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities